欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电气设备的省电措施-6

  • 2023.05.24 10:17:56
  • 米思米
  • 928

(7)排气装置

 在表面处理过程中,有许多工序会产生雾(氢气等因酸等溶液而产生的雾状飞沫)以及气体等,作为与此相对应的安全和卫生措施,需使用排气装置。  排气装置由排气罩、排气管、气体洗涤器、排气风扇等组成。气体洗涤装置通常采用湿式清洗法,利用清洗水清洗废气后排放到大气中。

 排气风扇多选用静压较低的多叶片风扇,但其功耗也不容忽视。因此需要采取如下所示的措施。


(1)使用防雾剂


 排气的目的是通过抽吸、去除所产生的雾气和气体,净化车间中的工作环境。如果并未产生雾气或气体,则无需排气。

 因此,措施之一就是在镀浴等中加入防雾剂,从而防止雾气产生。雾气的产生,是因为处理液的表面张力高,会将处理液产生的气体包裹起来,从而生成微小雾滴。此时,如果加入表面活性剂等以降低表面张力,则可以单独产生气体并防止形成液滴飞沫。

 防雾剂会因抽取处理液以及电解而消耗,但如果利用自动补充装置补充不足部分,则无需为了排气而消耗电力。由此能够获得极大的省电效果。


(2)采用间歇运行


 原则上,排气系统在正常工作时应连续运行,但是在并不会持续产生雾气或是气体的工序中,也就是每10分钟或15分钟进行一次处理作业的间歇性作业(分批次作业)时,排气装置也无需连续运行。

 间歇运转不仅能够省电,还可以防止处理液内的水分因排气而蒸发、防止浴温下降。例如,如果必要排气时间为5分钟、作业时间为10分钟间隔,则间歇运行时的排气功率将降低为连续运行时的1/2,如果工作时间为15分钟间隔,则可降低至1/3。(【图1】)


电气设备的省电措施-6

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities